This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:天线匹配电路 AN043 *2.

Guru**** 2524060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/807122/cc2640r2f-antenna-matching-circuit-an043-2

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2511

大家好、

我设计的 PCB 使用了 CC2640R2F SMT 4*4和 2450BM14G0011气球匹配滤波器以及天线 AN043 (AN043 *2)(PCB 天线与 CC2511 USB 软件狗参考设计上使用的天线相同)

如下面的电路所示、  

我已使用 L 网络进行天线匹配、如果我使用的电阻值(R0) 0欧姆 且电容器  (C0)保持开路、

该范围使用 RF Studio 进行测量、如果器件超出此范围、则数据包将丢失。  

 那么、我应该为 R0和 C0使用什么值、是否有天线匹配电路的任何计算、请告诉我?