This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 与手机/耳机设备之间的连接断开

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/834869/cc2564c-loss-connection-between-cc2564c-and-handset-headset-device

器件型号:CC2564C

您好!

 

最近、我们面临 CC2564C BT 芯片和手机/耳机设备之间的连接断开问题。 在检查应用层代码后很难找到根本原因。

然后我捕获了 TI 调试日志跟踪。 因此、我们需要您的帮助来检查跟踪并为我们提供支持。

 

我扫描了轨迹并标记了开始出现问题的帧、该问题可能会有所帮助、如下所示。

 

headsetLossConnection.lgr #371256基于 Linux 平台

基于 Android 平台的 Reallost8088android.lgr #19450

 

非常感谢。

e2e.ti.com/.../headsetLossConnection.rare2e.ti.com/.../reallost8088android.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peijie、

    [引用 user="Peijie shi"]基于 Linux 平台的 headsetLossConnection.lgr #371256 [/quot]

    #371256 -主机向 CC2564C 发送 HCI_Exit_sniff_Mode 命令。 最有可能向远程端发送配置文件级别事务以终止 eSCO 连接。 这是正常情况。

    #371294 -远程端断开 eSCO 连接。

    从#371325更改为#371361 -主机在 CC2564C 上启用 BLE 并启用 LE 广播。

    #371557 -主机断开与远程设备的 ACL 连接。

    #371815 -主机尝试与远程设备建立连接。 此时之后所有创建连接请求似乎都会导致"页面超时"。 在这些跟踪期间、所有固件活动看起来都正常。 您可能需要检查监听器日志(与 CC2564C 固件日志一起)以确认 CC2564C 是否正在启动寻呼过程、远程端是否没有响应? 或者、如果它做出响应、CC2564C 是否不会继续建立连接? 获取此信息的唯一方法是监听器日志。

    [引用 user="Peijie shi"]基于 Android 平台的 Reallost8088android.lgr #19450 [/quot]

    这似乎是两个器件之间活动连接状态的偏差。

    #18353 -本地(CC2564C)与远程设备之间的连接似乎是稳定的。

    #18996 &#19450 -遥控器正在尝试启动新连接。 由于本地仍认为连接处于活动状态,因此它拒绝这些连接请求。 遥控器正在启动新连接、因此很可能会通过无线方式断开连接、但本地端正在等待链路监控超时(LSTO)、然后此连接才被视为丢失。

    #19499 -由于 LSTO、本地端认为连接超时。 此后,远程端的任何后续尝试都将成功。

    从 FW 日志中、无法确定这两种不同行为的确切根本原因。 如果可能、请提供这些实例的监听器日志以及同时捕获的完整 CC2564C 固件日志(从器件初始化开始捕获所有相关信息)。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peijie:

    是否有关于此问题的新更新?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难捕获空气嗅探跟踪、只捕获调试跟踪。

    从跟踪中可以看出、创建连接不完整会导致当前连接断开、并且以下创建连接也会被阻止。

    请帮助确认。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../ALE-Handset-loss-connection.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加 init 调试跟踪以供参考。

    e2e.ti.com/.../initTrace.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经附加了一些新的迹线、请帮助检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    耳机设备上出现断开连接、稍后重新连接成功。

    请帮助检查随附的迹线。

    e2e.ti.com/.../092823797_5F00_SennheiserLossConn.rar