This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:使用401 Launchpad 读取/写入闪存?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/867646/boostxl-cc2650ma-read-write-flash-using-401-launchpad

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他器件:CC2650MODAUNIFLASH

有人能否逐步告诉我如何使用 MSP-EXP432F401R Launchpad 在 CC2650MODA 上读取/写入闪存?

我认为我做的正确方法是移除跳线、将100K 电阻器焊接到 NRST (在电路板的顶部)、并使用附带的 JTAG 电缆。

但是、当我转到 Uniflash 并通过 XDS110 USB 调试探针选择 CC2650F128时、

0。单击"Read Memory..."。
它希望更新闪存
2.更新或否,它抱怨它无法连接到 ICEpick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thor:  

    您能否提供有关您尝试执行的操作的更多详细信息、以及您的设置的图片? 您是否尝试使用 Launchpad 的调试电路来刷写 CC2650MOD?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thor:

    一段时间后、我没有听到您的反馈。 您是否已解决问题?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  我让 SimpleAP 将一个新的 BSL 上传到另一个 MODA 板(由于它使用的是2460r2的 blob 而不是 MODA、因此我想恢复它  

    1.读取替换 Moda 板的闪存(使用 JTAG 电缆和 Launchpad 的调试电路)
    2.将该映像编程到旧的 MODA 板中(使用 JTAG 电缆和 LaunchPad 调试)
    3.更改代码以使用提取的图像,而不是套件中附带的图像,以确保不会再次发生。
    4.回到我的项目上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误... 未回答?  不确定如何取消设置该标志...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ERR...需要知道接下来要尝试什么...

    是否有默认 Moda 固件的十六进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否打算更新 MSP-EXP432F401R Launchpad 上的 XDS110调试器以更新 CC2650MODA 上的固件? 您可以尝试参考 e2e.ti.com/.../2462838 中的讨论