This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:如何使 CC2564进入 DTM 模式?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/863688/cc2564modn-how-can-make-cc2564-into-dtm-mode

器件型号:CC2564MODN

尊敬的 TI:

我们正在按照 TI 的建议进行测试、如下所示。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide

如图1-2所示、其中介绍了如何将 DUT 与笔记本电脑连接、以及直接测试模式(DTM)的测试仪器。

在该设置之后的四个步骤中、我们可以看到蓝牙测试仪的结果。

我们的问题是 DUT 和测试仪器之间没有连接。

因此、该文档中似乎缺少一些步骤或说明。

是否有任何文档描述了如何使 DTM 在 TI 和 R&S 的 CMW 之间工作?

谢谢!

谢谢

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wiki 中记录的程序足以满足 R&S CBT 测试仪的要求、并且已被多次使用。  我们建议您直接联系 R&S、并了解从 CBT 迁移到 CMW 时的任何其他移植步骤。  我们没有此测试仪来验证这些步骤。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    我已经和 R&S FAE 谈过。 他来到办公室、向我们展示了如何成功地使用 CMW500连接 USB 蓝牙软件狗。 但是、对于 TI 模块、我们还没有任何幸运。

    他们怀疑 TI 蓝牙模块状态不正确。 我曾经要求 CBT 测试仪,但他们说它是不连续的。

    现在让我们忘记 CMW500 。 我对如何将 TI 模块与 CBT 测试仪连接有两个问题。

    1. 在 BLE 测试中、我是否需要在较低的测试仪和 DUT 之间建立连接? 在测试文档中、我没有看到此步骤。 唯一的步骤是第5步进行测量、让我看看蓝牙测试仪的结果。 但我想,如果这种联系尚未建立,我看不到任何东西,对吧? 您是否有关于如何将模块连接到 CBT 的更多信息?
    2. 在图1.2中、DUT 和 Upper 测试仪之间仅连接 TXD 和 RXD。 但 DUT 在 UART 接口中有四根导线、其中包含 TX/RX/CTS/RTS。 我们不需要连接 CTS/RTS?

    如果您的团队仍有 CBT、他们能否尝试连接到模块并为我们记录更多详细设置和测试步骤? 这将非常有帮助。 我还看到几个线程提出了这个问题、但还没有完美的答案。

    如果可以解决此问题、它也将帮助其他客户。

    谢谢!

    谢谢

    风扇

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    让我让一个团队来回答这些问题。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    低功耗蓝牙直接测试模式已在蓝牙核心规范文档的第6卷、第 F 部分(直接链接)中详细介绍。 在参考 CC256x 测试指南时、我将尝试回答您的问题、前提是您知道核心规范中记录的标准 LE 直接测试模式详细信息。

    根据内核规范、图1.1左侧的设置应用于可访问 HCI 接口的 CC256x 等控制器。 HCI 接口可以具有4线 UART H4、2线 UART H5、具体取决于您的系统实现方式、因为 CC256x 支持 H4和 H5模式。

    从您的注释中可以看出、您使用的是用于 HCI 的4线 UART。 因此、在您的情况下、DUT (CC256x)和上部测试仪(PC 或主机上的 HCITester)之间的连接将是4线 UART。

    [引用用户="Fan Wu"]

    在 BLE 测试中、我是否需要在较低的测试仪和 DUT 之间建立连接? 在测试文档中、我没有看到此步骤。 唯一的步骤是第5步进行测量、让我看看蓝牙测试仪的结果。 但我想,如果这种联系尚未建立,我看不到任何东西,对吧? 您是否有关于如何将模块连接到 CBT 的更多信息?

    [/报价]

    您无需在 DUT 和下部测试仪(即 CBT32或 CMW500)之间建立连接。 只要您遵循核心规范中直接测试模式第2.2节所述的消息序列。

    因此、TX 测试需要按照 CC256x 测试指南中所述在发送器测试部分执行步骤1至6 、以在 DUT 和上部测试仪之间实现消息序列。

    接收器测试将需要 测试指南的接收器测试部分中记录的步骤。  

    我再次访问了上面链接的 CC256x 测试指南、它与蓝牙核心规范中指定的直接测试模式一致。  

    [引用用户="Fan Wu"]

    在图1.2中、DUT 和 Upper 测试仪之间仅连接 TXD 和 RXD。 但 DUT 在 UART 接口中有四根导线、其中包含 TX/RX/CTS/RTS。 我们不需要连接 CTS/RTS?

    [/报价]

    我想我上面的解释回答了这一点。 在您的设置中、您需要使用用于 HCI 的 H4 UART 的所有4条线路 TX/RX/CTS/RTS。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    在我们输入 BLE TX 命令作为 TI 的文档之后。 我们需要使用哪种 CBT32模式、信令模式或非信令模式? 如果我想在 CMW500上使用信令模式、 它强制我使用蓝牙信令模式、如下所示。 但无法连接到器件。 如果我想使用非信令模式、CMW500仅像频谱分析仪一样工作、我只能获得功率级别和频率。 够了吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾了解过这一点?  再说一次、我们没有测试仪、因此无法在那里提供任何建议。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    很抱歉耽误你的回答。 它现在正在工作。 谢谢!

    谢谢

    风扇