This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODAOGT

Guru**** 2930700 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/866760/cc2564moda-cc2564modamogt

器件型号:CC2564MODA

大家好、

我们在 SPP 模式下使用 CC2564MODA、堆栈已启动并正在运行-

蓝牙堆栈 ID:1.

器件芯片组:4.0

BTPS 版本:4.0.1.1

PLAT 版本:0.0

应用程序名称:SPPDemo

应用程序版本:0.3

项目类型:6.

固件版本:7.16.

本地 BD_ADDR:0xCC78AB688432

我们正在将设备设置为具有可发现性、配对模式的服务器、并将可连接模式设置为可连接模式、但它看起来设备未传输任何内容、我们无法找到设备、这可能是什么问题?

非常感谢、

HRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HRI、

    您是否遵循此处概述的运行演示的步骤?  https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPDemo_App

    您是否对演示代码进行了任何修改? 您能否提供您正在使用的主机 MCU?

    谢谢、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    我们正在使用电路板、我们在 C674x 上运行堆栈 、以 UART cp3Wire 模式工作、 请在打开服务器后找到已连接的记录器(可能我们缺少某些内容)

    打开服务器后、我们收到响应-"Server opened:1"。 要找到我们在 Android 手机上运行的"串行蓝牙终端"蓝牙、应用程序 BlueTerm 在最新 Android 版本上运行时出现问题、

    非常感谢、

    HRI

    e2e.ti.com/.../logger08_5F00_afteropenserver.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    您是否有机会查看此问题?

    非常感谢和快乐的假日季

    HRI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HRI、

    很抱歉耽误你的时间。 您可以使用 Play 商店中的蓝牙终端 HC-05应用程序吗? 我使用了这个、发现器件时没有问题。

    此致、
    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    好的、是否会尝试此操作(蓝牙终端 HC-05)、是否有任何命令来了解器件 RF 是否正常工作?

    非常感谢、

    HRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HRI、

    确保在设备上启用发现模式、但除此之外、您还应能够通过在另一个蓝牙设备(如您的手机)上查看设备来验证设备是否正常工作。

    BR、

    Vince