请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我正在开发 CC2650、以读取串行电表。 CC2650的数据速率为9字节。 cc2650每分钟接收一个回复(9字节)。 在 CC2650中、我编辑了 udp-client.c 以接收串行输入。 结果如下、
在这里,一个答复是指1,4,466,124/1,4,666,124 等
但不存在9个字节。其他字节会发生什么情况?
我使用 Arduino UART 读取串行电表。 结果如下、
您可以在这里看到 ARDUIONO 读取了完整的答复。 例如、1 4 42 47 CC CB 7C 是电表的一个回复。
我的问题是、为什么 cc2650不能阅读完整的回复。 Contiki-os-udp-client.c 是我正在使用的编辑代码、UART 通信。 电量计的一次应答由9个字节组成、这些字节为十六进制值。