Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我有疑问。
我正在使用具有 cc2640r2f 的 HM-16和 HM-17。
(I 已连接 TCK、TMS、VCC、GND、复位)
我有一个 XDS110调试器。
我使用 CCS v.9和闪存编程器2。
我的项目是 Simple Peripheral。
我在闪存编程器2中遇到的问题是
我可以强制批量擦除第一个部分。
但第二部分:
>使用2引脚 cJTAG 启动对目标的访问:COM9。
未收到> ACK/NAK。 预期为0x00 0xCC 或0x00 0x33、接收为0x00 0x00。
未收到> ACK/NAK。 预期为0x00 0xCC 或0x00 0x33、接收为0x00 0x00。
>设备无响应。 器件可能不处于引导加载程序模式。 重置设备并重试。
如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。
>通过串行引导加载程序连接失败:设备无响应。 器件可能不处于引导加载程序模式。 重置设备并重试。
如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。
>创建设备对象失败。
当我尝试在 CCS 中调试程序时,我收到错误242: 无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。
我如何解决这个问题?