This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:对 CC2640R2F 进行问题编程

Guru**** 2623975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/868981/ccs-cc2640r2f-problem-programming-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我有疑问。

我正在使用具有 cc2640r2f 的 HM-16和 HM-17。

(I 已连接 TCK、TMS、VCC、GND、复位)

我有一个 XDS110调试器。

我使用 CCS v.9和闪存编程器2。

我的项目是 Simple Peripheral。

我在闪存编程器2中遇到的问题是

我可以强制批量擦除第一个部分。

但第二部分:

>使用2引脚 cJTAG 启动对目标的访问:COM9。

未收到> ACK/NAK。 预期为0x00 0xCC 或0x00 0x33、接收为0x00 0x00。

未收到> ACK/NAK。 预期为0x00 0xCC 或0x00 0x33、接收为0x00 0x00。

>设备无响应。 器件可能不处于引导加载程序模式。 重置设备并重试。

如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。

>通过串行引导加载程序连接失败:设备无响应。 器件可能不处于引导加载程序模式。 重置设备并重试。

如果问题仍然存在、请检查连接和波特率。

>创建设备对象失败。


 

当我尝试在 CCS 中调试程序时,我收到错误242:  无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。

 

我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我要将此主题移至器件论坛。 这里的器件专家可以为您提供最佳帮助。 请注意、这是许多人的假日时间、因此可能会延迟响应。

    谢谢、
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不熟悉 HM-16和 HM-17、它们是您设计的定制板吗?  

    谢谢、
    ELIN