This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:Dlp4710 CAN#39;t 显示测试图片

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/868922/dlp4710evm-lc-dlp4710-can-t-display-test-picture

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3439DLPA3005

您好:

系统为 dlp4710 + dlpc3439 + dlpa3005、该系统是根据 www.ti.com/.../tida-01226提供的原理图设计的、未添加光学结构

现在、我想实现 DMD 显示测试图片

DMD 可以看到、每次打开 DMD 时 DMD 的镜片表面都会发生变化。 GUI 测试图片显示 DMD 的表面不变。 CLK 测量以及其他控制信号和电源满足要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在 DLPRegistered产品论坛上发布 DLP 相关问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎访问 TI E2E 论坛! 请您进一步详细说明您的问题吗? 您是否能够在启动时在屏幕上看到启动图像? 这将帮助我们更好地了解您的问题。  

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    现在、我没有连接到光学器件结构、不是完整的投影器件、而是 DMD 芯片。 每次打开机器时、我都能听到 DMD 动作的声音、但我使用测试图片观察 DMD 镜片上没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请回答以下问题-  

    1. ASIC 是否正常启动? -您可以通过探测 HOST_IRQ 来确认这一点。

    2.您能在 DMD 上看到测试图像吗?

    3.您是否能够通过 GUI 与控制器通信?

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DMD 的所有控制信号均正常、ASIC 正常启动、USB 通信正常、即没有画面显示、不显示测试画面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DMD 的所有控制信号均正常、ASIC 正常启动、USB 通信正常、即没有画面显示、不显示测试画面

    我现在的问题是我看不到测试图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您似乎有两个线程并行运行、以解决同一问题。 我正在关闭此主题、我们可以继续其他主题(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/868398)to解决您的问题。

    谢谢、

    Navneet