This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, WL1831, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/869099/cc2564c-cc2564c

器件型号:CC2564C
Thread 中讨论的其他器件: WL1837CC2564WL1831

作为线程的一部分- CC2564C:通道分类命令

  1. 现在、我已将  HCI_Write_AFH_Channel_Assessment_Mode 禁用发送到从控制器  

我已通过  HCI_SET_AFH_Host_Channel_Classification 命令将所需的通道信息发送到从控制器

在哪里可以找到  HCI_Write_AFH_Channel_Assessment_Mode 和 HCI_SET_AFH_Host_Channel_Classification 命令的操作码

我正在为基于 cc2564、WL1831和 WL1837的产品的日本认证编写测试脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 BT 规范:

    HCI_Write_AFH_Channel_Assessment_Mode - 0x049 (OCF)和0x03 (OGF)--这意味着操作码:0xC49

    HCI_SET_AFH_Host_Channel_Classification 命令- 0x03f (OCF)和0x03 (OGF)--这意味着操作码:0xC3F