This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:CC2541-Q1

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541-Q1, CC2640R2F, CC2640R2F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/867830/cc2541-q1-cc2541-q1

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FCC2640R2F-Q1


您好 TI 团队,  

      最近、我收到了客户对 BT 的一些要求、要求如下:

  •             蓝牙标准4.0
  •            功率1类器件(100mW)          
  •            距离20米

      我可以使用 CC2541-Q1吗? 还是有更好的建议?

     谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用 CC2642R1或 CC2640R2F 进行新的 BLE 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

      是汽车级吗?

     与 CC2541-Q1相比 、CC2640R2F 有哪些优势 ?

      BR。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640R2F 具有汽车级版本 CC2640R2F-Q1。 CC2640R2F-Q1具有比 CC2541-Q1更好的性能和更低的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

       感谢您的推荐!

       您能否推荐 具有射频功能的 BT 模块满足我们的要求?(汽车蓝牙模块)

      BR。

      肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 曾在列出第三方模块、  但现在无法访问该模块。 也许您可以稍后访问链接、看看您是否可以找到一些有用的信息。