This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:Bluetooth®︎论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/866520/cc2564c-bluetooth-forum

器件型号:CC2564C

下午好!

这是意大利的 Danilo Treno、在 Telit Communications Spa。

我的客户正在使用我们配备 CC2564C 的 Telit BL871、他在连接某些智能手机方面遇到了一些问题、以下报告:

  • 三星 A7
  • 三星 A8
  • 小米·波 ocophone
  • Motorola Moto G 2013

 而对于下面列出的其他型号、它们可以创建连接:

  • 三星注释4.
  • 三星 S9.
  • 摩托罗拉 Moto Xplay

 在附件中、客户发送给我们的一些日志。 它们与使用 NRF Connect 应用程序对 Samsung A8进行的连接测试相关:

  1. “No Connection Samsung A8–nrf connect App bluetoothctl.jpg”-使用 bluetoothctl 生成的消息日志,连接失败;

  2. “OK Connection Samsung A8–nrf connect App bluetoothctl.jpg”-使用 bluetoothctl 并连接正常生成消息日志;

  3. “No Connection Samsung A8–nrf connect App Smartlocker.jpg”- 使用 SmartLocker 生成的消息日志,连接失败;

 

提前感谢您的支持。

Danilo Treno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2564C

    下午好!

    这是意大利的 Danilo Treno、在 Telit Communications Spa。

    我的客户正在使用我们配备 CC2564C 的 Telit BL871、他在连接某些智能手机方面遇到了一些问题、以下报告:

    • 三星 A7
    • 三星 A8
    • 小米·波 ocophone
    • Motorola Moto G 2013

     而对于下面列出的其他型号、它们可以创建连接:

    • 三星注释4.
    • 三星 S9.
    • 摩托罗拉 Moto Xplay

     在附件中、客户发送给我们的一些日志。 它们与使用 NRF Connect 应用程序对 Samsung A8进行的连接测试相关:

    1. “No Connection Samsung A8–nrf connect App bluetoothctl.jpg”-使用 bluetoothctl 生成的消息日志,连接失败;
    2. “OK Connection Samsung A8–nrf connect App bluetoothctl.jpg”-使用 bluetoothctl 并连接正常生成消息日志;
    3. “No Connection Samsung A8–nrf connect App Smartlocker.jpg”- 使用 SmartLocker 生成的消息日志,连接失败;

     

    提前感谢您的支持。

    Danilo Treno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些似乎都是 Android 手机。 您是否可以对工作模型和非工作模型使用 BT 监测日志进行比较? 此外、您能否告诉我们与 CC2564C 搭配使用的主机处理器、BT 堆栈和服务包?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已向我们发送以下日志。 这些与使用 NRF Connect 应用程序对 Samsung A8进行的连接测试相关:

    1. “No Connection Samsung A8–nrf connect App bluetoothctl.jpg”-使用 bluetoothctl 生成的消息日志,连接失败;

    2. “OK Connection Samsung A8–nrf connect App bluetoothctl.jpg”-使用 bluetoothctl 并连接正常生成消息日志;

    3. “No Connection Samsung A8–nrf connect App Smartlocker.jpg”- 使用 SmartLocker 生成的消息日志,连接失败;

     

    主机是 SOM Variscite Dart-6UL。 服务包已从以下链接下载:

    http://www.ti.com/tool/CC256XC-BT-SP

    1.2版. 现在、我已经看到了一个新的服务包(1.3)。

    提前感谢您的支持。

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时会显示连接参数更新未被接受。 您是否尝试使用'LightBlue '应用?  

    此外、您能否获取以下日志:

    a)在 Android 设备上、使用 ADB 获取 HCI snoop 日志(设置/开发人员选项/启用 BT HCI snoop 日志)、或以其他方式提取 snoop 日志并跨接发送。

    b)在 CC2564C 上记录 BT FW 以检查连接参数更新消息。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Logger_User_Guide

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    客户已尝试上传您在网站上发布的最新服务包(v1.3)。

    他们确认该模块现在能够与所有接受测试的智能手机建立连接(之前测试的相同型号、上载服务包 v1.2、 连接失败)。

     感谢您的帮助。 我们可以关闭案例。  

    Danilo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到问题得到解决。