This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C Linux 输入/输出错误

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/861718/cc2564c-cc2564c-linux-input-output-error

器件型号:CC2564C

大家好、

我的客户遇到 CC2564C 的一些初始化错误:

他们使用命令“hciattach -t 30 /dev/ttyS1 tExaS 115200” 来初始化 cc2546c,似乎可以找到芯片,但初始化失败。

电源、时钟和复位序列都检查正常。  

 

toor4nsn@fzm-lsp-k2:~# fpgamem 0x14 "&0xEFFFFFFF"                      //重置 cc2564c        

toor4nsn@fzm-lsp-k2:~# fpgamem 0x14 "|0x10000000"                      //禁用复位 cc2564c         

toor4nsn@fzm-lsp-k2:~ hciattach -t 30 /dev/ttyS1 texas-115200       //初始化 cc2546c           

找到了德州仪器的芯片!                                                

固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_6.12.26.bts                

已加载 BTS 脚本版本1                                                     

TExaS:将波特率更改为3000000、将流控制更改为1                         

TI init 命令失败。                                                         

无法初始化设备:输入/输出错误                    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    我将对此进行研究。 请给我时间给你反馈。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、

    期待您在此处回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    您是否正在使用  BluetopiaPM_Linux 文件夹中的服务包(例如 TIInit_6.12.26.bts)? 此外、请确认您的处理器支持3000000波特率。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan 我在一段时间内没有听到您的声音-我假设您已经解决了您的问题。 如果您没有、请在此处回复-如果您有新问题、请创建新主题。

    注意:由于假日响应可能会延迟。

    Jesu