This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:8DPSK 和 DQPSK 带宽问题

Guru**** 2581585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/865179/cc2564modn-8dpsk-and-dqpsk-bandwidth-issue

器件型号:CC2564MODN

在8DPSK 和 DQPSK 工作模式中、模块发送了一些错误值、并且带宽超出范围(约38MHz)。 对于 FCC 测试、这是一个故障情况。 请就此问题帮助我。用于将模块更改为8DPSK 的命令是“hcitool cmd 0x3F 0x0184 0x2 0x0 0xF 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了测试指南?  http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide

    请查看连续 Tx 部分、因为需要其他 HCI 命令。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们提到了这一点、我们还发送了其他命令、

    HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX 0xFD84、0x1、0、0、15、 0x00000000、0x00000000
    
    HCI_VS_Write_Hardware_Register 0xFF01、0x0019180c、0x0101
    
    HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80、0xFF、 0xFFFFFFFF、0x01 

    我们仅在功率级别14和15的8DPSK 和 DQPSK 调制方案中观察到该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="ABHIJITH PR"]HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX 0xFD84、0x1、0、0、15、 0x00000000、0x000000000000[/报价]

    它显示您使用的命令将调制设置为 GFSK、而不是8DPSK 或 DQPSK。

    此外、您是否在不复位器件的情况下一个接一个地运行不同的连续 TX 命令? 如果是、我建议在不同的传输命令之间重置和重新初始化器件。  

    谢谢、

    Alexis