This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:ISP 期间的看门狗旁路。

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/866127/cc2640r2f-watchdog-bypass-during-isp

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640TPS3828

您好!

希望了解如何在 ISP 软件更新和使用 TPS3828进行 JTAG 编程期间将外部看门狗复位旁路至 CC2640。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laxman、您好!

    默认情况下、I/O 驱动器(输出)和输入缓冲器(输入)在上电或复位时被禁用(三态模式)。 我相信器  件在 JTAG 编程之前会复位、因此 TPS3828的 WDI 引脚可能会将其解释为高阻抗、因此会禁用倒计数、但它未经过测试、我无法保证它能够正常工作。

    数据表中还有一些其他提示和建议、如下所示:

    http://www.ti.com/lit/an/slva145/slva145.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3828.pdf