This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:如何获取 BLE MAC 地址和器件 ID?

Guru**** 2542500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/866713/ccs-cc2642r-how-to-get-ble-mac-address-and-device-id

器件型号:CC2642R

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 出口、

在我们的计划中、我们需要读取 CC2642R BLE MAC 地址和器件 ID、然后使用蓝牙地址或器件 ID 进行广播。  

如何在运行时读出这些信息?

假设我们要更改设备 ID。 我们该怎么做?

感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下代码获取 CC2642R BLE MAC 地址、但您的设备 ID 是什么意思?

    #include
    uint64_t bleAddress =*((uint64_t *)(FCFG1_base + FCFG1_O_MAC_BLE_0))和0xFFFFFFFF;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK, 我是说器件 ID 是根据 BLE MAC 地址生成的唯一 ID。 我们可以更改此设备 ID 吗? 因为在本例中、我们需要在生产线上写入唯一的序列号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BLE MAC 地址是唯一的,但我仍然不知道您所说的设备 ID 是什么。 您能否指出您在哪里引用此器件 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK, 抱歉,可能我对设备 ID 有误解。 如何获取 CC2642R IC 的序列号? 是否可以将此序列号更改为我们的生产序列号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,没有序列号。 您可以使用 BLE MAC 地址、该地址在每个器件中都是唯一的。 如果您需要自己的定制 BLE MAC 地址、则可以使用次要 BLE MAC 地址。