This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:适用于 ETSI EN 300 328 V2.1.1的 CC2564C 填充附件 E

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/862905/cc2564cstbtblesw-cc2564c-filling-annexure-e-for-etsi-en-300-328-v2-1-1

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C

大家好、

我们正在尝试获取产品的认证。 我们需要填写  ETSI EN 300 328 V2.1.1的附录 E。 我无法从数据表中找到所需的数据。 是否有人可以建议提供包含 CC2564C 详细信息的文档以填充附件 E

谢谢、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishu,

    附件 E 的大部分信息都是由最终产品规格决定的。 请尽可能填写表格、然后我们可以帮助回答其他需要回答的问题。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    您是否能够在表单上填写到目前为止所需的内容? 我现在要关闭这个线程。 在表单上填写信息后、请随时重新打开以获取您可能需要的更多信息。

    谢谢、

    Riz