This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:BLE 输出功率认证测试失败

Guru**** 2931040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/862567/cc2564moda-certification-test-fails-with-ble-output-power

器件型号:CC2564MODA

您好!

我的客户正在尝试使用 CC2564MODA 获得日本无线电认证(MIC)。
但 BLE TX 天线电源测试失败。

结果如下(2402MHz 出现故障):


用于测试的脚本已附加。
e2e.ti.com/.../60_5F00_BLE_5F00_HopOff_5F00_Lch_2800_2402MHz_2900_.txt

电源矢量是默认值、因此 BLE 使用功率级别1 (=12dBm)。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands#HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector_.280xFD82.29

问题:
1) 1)基于默认 BLE 功率(12dBm)、测试结果是否合理?
客户希望确保没有测量错误等

2) 2)如果答案1是肯定的、则客户需要调整 BLE 功率(使用更低的功率)、对吧?
我认为有两种方法可以改变 BLE 功耗。
一种方法是使用 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector (0xFD82)并更改功率级别1值。
另一个是使用 HCI_VS_LE_Output_Power (0xFDDD)并将 BLE 功率级别更改为其他级别(例如14)
哪一项是 TI 建议?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    是的、上面显示的数据是合理的。 由于您使用的是 MODA、因此天线增益更高、因此您需要降低输出功率。 由于 BLE 基于单电源、因此仅使用 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector (0xFD82)并更改功率级别1值。

    谢谢、

    Riz