This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C FCC/ ETSI (CE)认证详细信息。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/863679/cc2564c-cc2564c-fcc-etsi-ce-certification-details

器件型号:CC2564C

大家好、

我们的器件使用 CC2564C 支持的双模(BT/BLE)。 因此,出于认证目的,我们是否需要针对 BT 和 BLE 进行单独认证?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的 QDID 涵盖了 BR/EDR 和 BLE。  显然、这两者都有测试。  我要说的是、我们的 CC2564C QDID 目前已过期、我们正在重新设定认证的基准。  我们目前无法分享时间表、因为我们正在与测试机构保持一致。

    此致、

    特拉维斯