This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 BLE 堆栈

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/862356/cc2541-cc2541-ble-stack

器件型号:CC2541
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

您好、先生、

我正在处理 host_test 项目、当我使用应用程序连接设备并发出通知时、服务回调指向以下代码段、您能解释一下这方面的源代码在哪里。

堆栈版本: BLE-CC254x-1.4.0

MCU        :CC2541  

IDE         :IAR

 /*添加的自定义服务*/

//首先构建消息标头
msgLen = buildHCIExtHeader (out_msg、(HCI_EXT_PROFILE_EVENT | 0x01)、
成功,connHandle);

healthservice_GetParameter (paramID,(void *)(out_msg + msgLen));        
msgLen += len;

HCI_SendControllerToHostEvent (HCI_VE_EVENT_CODE、msgLen、OUT_msg);

。

。

。

 HCI_SendControllerToHostEvent 函数指向何处。 我无法看到源文件。 仅头文件可用。 当我使用 Disassembly 时、它会显示汇编代码。 但是、我无法查看源文件中的功能。 您能在这方面指导我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadasivam、

    指派专家进行评论。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCI_SendControllerToHostEvent 的源代码位于 BLE 库中、不适用于应用开发人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    宜凯说的是正确的。 这是库的一部分。

    您是否遇到了特定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我正在处理该问题、如果有任何问题、我将返回到此主题(我为此添加了1周-请不要关闭该主题)。

    调试这些代码段时的示例。 它未找到任何源文件。 那么、只有我们联系 到您。

    在这里、我可以在 host_test 项目中找到这些库文件。 (它是器件堆栈库吗?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述函数等 BLE-Stack 源代码仅作为库提供、无源代码。

    所有 TI BLE-Stack 都是如此。 未提供 BLE 主机和控制器的源代码。

    但是、HostTest 应用程序的源代码可在 projects\ble\HostTest\Source 中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 将在我测试时更新状态