请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 大家好、团队、
是否有支持 BLE 5.0的 CC2564版本?
- BR/EDR + LE PHY 5.0
- 蓝牙经典 BR/EDR (带链路管理器的 SPP)
- 低功耗蓝牙(GAP/SMP、GATT/ATT、带链路层)
- LE 扫描功耗< 1.2mW (2s 扫描间隔;11.5ms 持续时间)
- 获得蓝牙 SIG / BQB 认证的“BR 和 LE 组合内核配置”
- 完整的协议栈
- 可通过 SPI/UART 进行更新
- LE M2/LE 编码 PHY