This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE 概念

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/861737/cc2650-ble-concepts

器件型号:CC2650

您好、先生、

我正在 使用 cc2650 封装来连接 BLE。 一般而言、我对 BLE 概念有疑问。  

1.如何计算相对于连接间隔和连接超时传输的 BLE 数据包的最大数量。 在我的封装中、我将设置  

连接参数为:

  -连接间隔 - 40ms

  -超时           -3200 毫秒

  -从机延迟       -30.

 允许通过 BLE 传输多少数据。

2.和、w.k.t Connection 参数仅是中央设备的选择、可以选择我们的设置、也可以在其限制范围内创建。  

在这种情况下、如果从器件延迟未按照外设要求进行设置、会有何影响?

因为,如果不支持从设备延迟,我总是选择使用不同的移动设备。 因此、我必须从这个角度清楚地了解。  

3.不同移动制造商的 Android 版本正在变得不同。 因此、BLE 可能会导致连接方面的一些问题。 如何针对不同的 Android 平台处理此问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、  

    这是 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/858978的重复线程、因此我将关闭此线程。 我可以看到该线程尚未解决、因此我将确保该线程尽快得到回复。  

    谢谢、  
    ELIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    非常感谢您耐心的回复、是的、我们的团队成员问了您、但他说没有回复、所以我被发布了相同的内容。您能解释一下、这样对我们的团队来说会很有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、  

    我今天将对原始主题作出响应、因此在此处查找更新。

    谢谢、
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    非常感谢您的回复、我们的团队正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    非常感谢您的回复 Elin。祝您度过美好的一天