您好、先生、
我正在 使用 cc2650 封装来连接 BLE。 一般而言、我对 BLE 概念有疑问。
1.如何计算相对于连接间隔和连接超时传输的 BLE 数据包的最大数量。 在我的封装中、我将设置
连接参数为:
-连接间隔 - 40ms
-超时 -3200 毫秒
-从机延迟 -30.
允许通过 BLE 传输多少数据。
2.和、w.k.t Connection 参数仅是中央设备的选择、可以选择我们的设置、也可以在其限制范围内创建。
在这种情况下、如果从器件延迟未按照外设要求进行设置、会有何影响?
因为,如果不支持从设备延迟,我总是选择使用不同的移动设备。 因此、我必须从这个角度清楚地了解。
3.不同移动制造商的 Android 版本正在变得不同。 因此、BLE 可能会导致连接方面的一些问题。 如何针对不同的 Android 平台处理此问题。
谢谢、