This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652RB 是否存在简单的串行套接字服务器示例?

Guru**** 2563770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2642R, CC2652R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173772/cc2652rb-does-simple-serial-socket-server-example-exist-for-cc2652rb

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2642RCC2652RSysConfig

您好!

`d 有人能帮助我,我会很感激。

我有兴趣了解 CC2652RB 是否有一个简单串行插座服务器示例版本?

还是可以使用 CC26X2R1_LAUNCHXL 之一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    为 CC2642R/CC2652R 构建的代码无法在 CC2652RB 上执行。

    我建议将示例移植到 CC2652RB。

    您可以检查 SysConfig 是否可用于执行此迁移-可能无法实现、具体取决于项目的配置方式(请 参阅此处)

    或者、您可以从 simple_peripheral 示例开始移植示例。 此类迁移的工作量应该很小、因为在应用程序级别预计不会发生任何变化。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱蒙特! 我设法通过 simple_peripheral 示例以另一种方式为 CC2652RB 进行端口连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您的确认!