This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:有时对 CC2530/CC2540进行完整的闪存擦除

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/829650/cc2540-sometimes-complete-flash-erase-of-cc2530-cc2540

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2530

您好!

我们有时会遇到使用 CC 调试器的 CC2530和 CC2540芯片的问题。

即使我们不使用"批量擦除"命令、我们有时也必须面临 对芯片 CC2530闪存的完全擦除(实际上也是 CC2540)。

我们经常访问调试接口(DBG 数据和 DBG 时钟)、以便读取芯片 CC2530和 CC2540上的固件或进行其他数据读取。

我们更喜欢保持调试接口的解锁:这是否是这些虚假“闪存擦除”的原因? 是否存在一些与芯片不需要的闪存擦除相关的已知问题?

感谢您的帮助和解答、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    电路板是如何加电的? 电池还是电源? 可能是电压电平问题或 ESD。

    如果您希望保持调试接口处于解锁状态、则可以改用 PAGELOCK 位来保护各个页面。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题? 我现在将关闭此主题、但如果问题仍然存在、您可以将其打开。

    谢谢。