This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST-CC2564MODA:BoostCC2564MODA EVM + MSP432P 演示无法正常工作

Guru**** 1161960 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA, CC31XXEMUBOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/827533/ccs-boost-cc2564moda-boostcc2564moda-evm-msp432p-demo-is-not-working

器件型号:BOOST-CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

https://www.components-mart.com/datasheets/10/BOOST-CC2564MODA.pdf

你(们)好

我们已经研究了上述链接。

将代码构建/刷写到 MSP432上。

不管用。

它只会显示这些日志:

   


Openstack()。

堆栈初始化失败:-4。
无法打开堆栈。

那么、您能告诉我们如何解决这个问题吗?

我们是否对跳线或其他任何东西进行了返工?

什么是使其正常工作的软件配置?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我还阅读了以下内容:

    http://www.ti.com/lit/ug/swru453b/swru453b.pdf

    在以下部分中:

    4.将 nSHUTD 移至 BOOST-CC2564MODA 跳线 J5上的 NS2。
    5.在 J8上添加一个跳线到 TX_DBG。
    6.确保 J22和 J4为 DNI。
    7.组装 J1和 J2。
    8.将 BOOST-CC2564MODA 堆叠到 CC31XXEMUBOOST 上。
    9.将 CC31XXEMUBOOST 安装到 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件上。

    您能告诉我吗  

    A. Step6、J22/J4在哪里?

    B.什么是 DNI?

    C. J1/J2在哪里?

    d.我使用的是 SDK v4.2.1.1、此 SDK 是否作为 PDF 说明工作?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里约

    如果您看图4和5、可以看到不同堆叠所需的跳线放置图片。 我建议遵循此处的跳线放置方式。

    对于 SDK、您是否从此处下载了最新版本?   http://www.ti.com/tool/CC256XMS432BTBLESW

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里约

    如果您对此问题有任何其他问题、请告诉我。 如果您有其他问题、请创建新主题。


    此致、

    Vince