This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:cc2650moda

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/834051/ccs-cc2650moda-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我正在尝试对 CC2650 BoosterPack 进行编程(不带 launchpad)。 是否有任何用于对 cc2650moda 进行编程的示例代码? TI Resource Explorer 具有示例代码、但使用 launchpad。

提前感谢

Aditya Adiga

(不要发送与任何 LaunchPad 相关的源代码的 TI Resource Explorer 链接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aditya、

    如果您没有 Launchpad、则可以通过引导加载程序(UART 或 SPI)对 CC2650moda 进行编程。  

    请查看此应用报告:

    http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=swra466

    此致、

    R.M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您提供链接(技术参考手册)。 我尝试使用 GPIO 的引脚直接将值分配给 CCS 中的硬件寄存器、但遇到错误:这些寄存器未识别。  使用硬件寄存器的方法是什么?要将硬件寄存器上的值直接写入 CCS 中的 cc2650moda、需要包含哪些头文件?

    例如: IOCFG1 = 0x30;

    提前感谢

    Aditya Adiga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要写入和读取寄存器、您可以使用 HWREG 宏(在 HW_Types.h 中找到):

    //字(32位)对地址 x 的访问
    //读取示例:my32BitVar = HWREG (base_addr + offset);
    //写入示例:HWREG (base_addr + offset)= my32BitVar;
    #define HWREG (x) \
    (*((volatile unsigned long *)(x)))
    
    //对地址 x 的半字(16位)访问
    //读取示例:my16BitVar = HWREGH (base_addr + offset);
    //写入示例:HWREGH (base_addr + offset)= my16BitVar;
    #define HWREGH (x) \
    (*((volatile unsigned short *)(x)))
    
    //对地址 x 的字节(8位)访问
    //读取示例:my8BitVar = HWREGB (base_addr + offset);
    //写入示例:HWREGB (base_addr + offset)= my8BitVar;
    #define HWREGB (x) \
    (*((volatile unsigned char *)(x))) 

    此致、

    R.M.