This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 是否支持"读取本地简单配对选项 Command"?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/833953/cc2564c-does-the-cc2564c-support-read-local-simple-pairing-options-command

器件型号:CC2564C

团队、

我收到了客户关于 CC2564C 支持功能的询问。
根据“Erratum 10734:配对更新”,“读取本地简单配对选项”命令将作为新命令添加。 和支持命令表还修改了此功能在八位位组41:位3分配的内容。 但是、似乎无法为 CC2564C 分配此功能。
这是 READ_LOCAL 命令_COMMAND 的 CMD_CMP 日志。 表中的八位位组41/位3为‘0’。
----
接收到的 HI-EVT:HCI_COMMAND_COMPLETE [长度68]
NumHCICommandPackets:1命令:HCI_READ_LOCAL 命令
状态:成功

FF ff ff 03 ff ff ff ff ff  ff 0f ff ff 1f f2 0f e8 fe    …
3F F7 8f ff 1c 00 00  61 F7 ff 7f 38 00    00?…… A....8.
00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     
00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     
----

CC2564C 是否支持"读取本地简单配对选项命令"?

此致、
Nonaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不支持"读取本地简单配对选项"命令。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回复。 我不熟悉简单的配对程序。 那么、抱歉、我再次询问您。 如果没有此命令、是否可以防止"Erratum 10734"中解释的漏洞?

    BR、Nonaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、勘误表被处理。