This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBLUETOOTHSTACK-SDK:将 CC2564的 SDK 与 AC6 IDE 结合使用

Guru**** 2885200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/834546/tibluetoothstack-sdk-using-the-sdk-of-cc2564-with-ac6-ide

器件型号:TIBLUETOOTHSTACK-SDK
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW

您好!

我们正在使用 TI 的官方 SDK 为 CC2564B 进行开发。

我们使用的是 AC6 IDE (基于 Eclipse、如 Code Composer Studio)、控制 CC2564B 的 MCU 来自 STM32F4x 系列。

我们在 SDK 下载页面上看到、我们应该下载以下选项: CC256XSTBTBLESW

它提到它支持 Keil 和 IAR IDE。

这是否意味着我们根本无法将其与 AC6 IDE 配合使用? 还是需要进行一些调整才能编译?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC256XSTBTBLESW 中的示例应用随用于 ARM 和 ARM Keil IDE 的 IAR 嵌入式工作平台的项目文件一起提供。 但是、只要 ARM 编译器兼容、就应该能够创建自己的工程(并包括所有必要的依赖项、如头文件和库)以与其他 IDE 编译。  

    该版本仅使用用户指南中提到的两个 IDE 进行了测试。 因此、您在迁移到另一个 IDE/编译器期间或由于迁移到另一个 IDE/编译器而可能遇到的任何问题都不会通过这些论坛获得支持。

    此致、

    Vihang