This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:cc2650moda

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/834750/ccs-cc2650moda-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用 cc2650moda 实现 BLE、而无需任何 LaunchPad。 cc2650moda 直接连接 到笔记本电脑 vai xds110调试探针。 我尝试打开 cc2650moda 上的 LED。 调试时未显示错误、但我没有在 cc2650moda 上获得任何输出。

这是我已经调试的代码。

此外、请提及直接寄存器访问编程所需的任何其他头文件。

 

#include  

#include

int main (空)

   // IoC:IOCFG2.portID = 0x00;

 

   // IOCFG1 = 0x30;

  // IOCPortConfigureSet (IOID_2、IOC_PORT_GPIO、IOC_STD_OUTPUT);

 

   IOCPinTypeGpioOutput (IOID_2);

   GPIO_writeDio (2、1);

 

   BIOS_start();

 

   返回0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正确设置了电路板文件?