This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:是否支持 BLE 5或5.1?

Guru**** 2584805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/834941/cc1352r-ble-5-or-5-1-support

器件型号:CC1352R

您好、请提供一些关于输入/输出内容的更新:

答:BT5中有四倍以上的范围等承诺

b. BLE 网状网络

C. BT5.1 -方向查找

CC1352/TI BLE 堆栈中已经实现了哪些功能?

Thx。

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答:我们支持具有输出 BLE5Stack 的编码 PHY。

    b.不支持、目前我们不支持 BLE 网状网络。

    c. SDK 的 RTLS 产品可提供初始评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、thx。 快速回复。

    在网格上:您为什么不这样做、或者是否在路线图上(预计何时?)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上、我认为 BLE5通过其他编码等实现了更远的距离

    您的答案是"没有 BLE5堆栈的编码 PHY "-您的意思是:您不支持 BLE5、而是引入其他 PHY 机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、有一个拼写错误: 我们支持使用 BLE5Stack 的编码 PHY。 编码 PHY 是 BT5的功能集、可降低吞吐量但扩大覆盖范围。

    由于市场需求较低、BLE 网状网络尚未投入投资。 这可能会发生变化。