This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CVE-2019-2102 - LTK 身份验证问题

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/826255/cc2540-cve-2019-2102---ltk-authentication-problem

器件型号:CC2540

您好!

我们仍有多个 CC2540器件处于活动状态。 自最新的 Windows 1903更新以来、Microsoft 阻止使用已知 LTK 的设备参阅:

我们的器件也会受到影响。

我们使用:

绑定= true

MIPTM = true

密钥="XXXXX"

更精确:

我们使用的是 Stack 1.5.0.16

-并非所有器件都会受到影响-似乎主要是2016年的生产线(但不是所有器件)-这些芯片是否存在任何已知问题?

-当我们首先配对一台设备-然后再配对-我们可以在 Windows 事件日志中看到错误,而秒设备无法配对

如果我们以另一种方式进行操作,我们还可以对一个设备进行配对,第二个设备上出现错误

-同一生产线上的其他设备仍然工作正常-它可能与 MAC 地址相关? LTK 是否基于 MAC?

如此处所述:

"您可以在我们的软件开发人员指南第5节中找到以下句子:
"大多数低功耗蓝牙协议栈是单个库文件中的目标代码(TI 不提供
协议栈源代码作为策略事项)。 开发人员必须了解的功能
各种协议堆栈层以及它们如何与应用程序和配置文件交互。 本节对进行了说明
这些层。"

TI 的 BLE 堆栈负责 LTK 的生成、并确保该分发遵循蓝牙规范。 在使用我们 BLE 堆栈中的配对和绑定功能时、用户无需担心 LTK 的生成。"

我们似乎不能影响 LTK 的创建-即使这不适用于 CC254x、我认为它将是完全一样的?

问题仍然是-我们如何解决这个问题?

急需帮助!

客户很生气、魔鬼不再工作了!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    指派一名专家来逐一查看详细信息。 敬请期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim、

    感谢您的帮助-同时、我们还关注2017年的生产线、该生产线会影响更多的传感器!

    因此、2016年生产的器件有时似乎具有相同的 LTK - 2017年生产的器件具有相同的 LTK。

    有趣的不同的洗浴线,不要阻挡其他的。

    因此、对于存在该问题的器件、我们看到:

    -配对1设备2016 -正常工作

    -配对2台设备2016 -失败- 1台设备配对-第二台设备将失败(始终第一次配对尝试成功)

    -配对1器件2017 -正常工作

    -配对2台设备2017 -失败- 1台设备配对-第二台设备将失败(始终第一次配对尝试成功)

    -配对1台设备2016和1台设备2017 -工作正常!!!

    如果自更新1903以来已有另一个配对设备与相同密钥、Windows 将阻止该设备。

    我们使用2017年的18个器件产品线对其进行了测试- 11个似乎创建了相同的 LTK (无法再配对)- 7个器件仍按预期工作

    此外、我们还可以确定问题与接收器相关、因为我们使用两个 BCM20702芯片组器件和一个 CSR 器件对其进行了测试。

    此外、它与 PC 无关-我们可以在3台具有最新1903更新版本的 PC 上使用同样受影响的传感器重现此问题。

    我们还使用 BTool 和北欧接收器调查了问题-如果我们看不到设备产生相同的 LTK -仍然在 Windows 环境中、我们无法再将它们配对。

    下一步是监听配对过程...

    即使是上面提到的 Microsoft 文章、Windows 也会创建错误22、我们也会得到错误35!

    ProtocolName:系统
    资料来源:BTHUSB
    ID:35
    DAS Gerät (xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx) versecht、einen Identitätsauflösungsschlüssel zu verteilen、der bereits von einem gekoppelten Gerät verwendet wrd。 DAS 配对 wurde abgelehnt。 wenn Sie beabsichigen、mit diesem Gerät zu koppeln、müssen Sie möglicherweise zuerst die vorhandenen Pair-Informationen löschen。

    (Sry German PC)

    因此问题不是所描述的一个(默认密钥)、而是 Microsoft 还为创建相同 LTK 的设备添加了一个新块、这似乎是发生的。

    如果您需要调查硬件 ID、请向我发送 PM。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    根据我的翻译、错误消息如下所示:

    设备(xx: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX)尝试分发已被配对设备使用的标识解析密钥。 配对被拒绝。 如果您计划与此设备配对、您可能需要先清除现有的配对信息。

    1) 1)您是否正在使用粘合剂?

    2) 2)如果您是-在第二次(失败)配对尝试之前、是否擦除了任何设备上的绑定信息? (如果在一个器件上擦除绑定信息、但在另一个器件上擦除绑定信息、则可能会发生这种情况)

    3) 3)您是否使用 MIPTM、设备上的 I/O 功能是什么(使用哪种配对)?

    4) 4)当您说 2016量产线 和 2017量产线时、是否所有器件都使用相同的软件(BLE Stack 1.5.0.16)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    翻译效果不会太差-当配对第二台设备而不是 LTK 时、Windows 可能会抱怨相同的问题、这可能是正确的。

    根据:

    "两个器件具有相同的 irk 并生成相同随机数的概率很低、但不是绝对的。"

    如果这是问题-我们如何解决? 我不知道我们的 FW 中是否有任何特殊的隐私功能? 我们的设备可通过公共地址连接。

    1) 1)是的

    2) 2)我们不会手动擦除传感器上的任何粘接信息

    我们的固件完全基于 SimpleBlePeripheral -无附加- BondMgrCBs = NULL

    // GAP 债券经理回调
    静态 gapBondCBs_t simpleBLEPeripheral_BondMgrCBs =
    空、//密码回调(不被应用程序使用)
    空//配对/绑定状态回调(不被应用使用)
    };

    3)

    uint32密钥= XXXXXX;
    uint8线对模式= GAPBOND_Pairing_mode_wait_for_Req;
    UINT8 MIPTM = true;
    uint8 ioCap = GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY;
    uint8绑定= true;

    4) 4)当您说 2016量产线 和 2017量产线时、是否所有器件都使用相同的软件(BLE Stack 1.5.0.16)?

    是-所有产品线的最新固件均基于1.5.0.16 -但我甚至使用旧的1.4.0进行了测试... Stack FW ->相同的结果

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以确认某些器件的 irk 是相同的!

    我刚刚使用 BTool 测试了11个"非工作设备"中的3个设备和1个"工作设备"中的1个设备

    3个器件都具有相同的 irk!

    一个 wokring 有另一个 irk!

    很抱歉、我还不知道 irk、因为我们不使用私人地址/隐私功能。

    因此,Windows 似乎会阻止具有与1903年更新相同 irk 的设备!

    在中  ,如果将其全部设置为0,则将随机生成 irk…… 我们没有显式设置该值。

    1) 1)如果我在启动时将其设置为0、会发生什么情况? 是否会在每次启动时随机进行->随每次启动而更改?

    2) Woudl 1)是否是已绑定的设备的问题(因为在中央保存该密钥后、它会再次更改)? (是否符合规格?)

    3) 3)如果我们不明确设置、那么当前的 irk 生成过程是如何的? (=我们的固件= SimpleBlePeripheral)

    4) 4)为什么有这么多的器件!!! 18岁中的11岁!!! 随机选择的器件具有相同的 irk? 这是一个错误吗? 根据上述消息来源、这种情况很少发生... [我们还尝试了2016系列中的一些器件- 7个器件中有3个发生了这种情况-我想这种情况会发生很多]

    5) 5)我们如何更改 irk 生成以解决此问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    1) 1) irk 存储在 nV 中、因此它将只设置一次。 启动时、从 nV 读取。 (请参阅 peripheral.c) 如果您希望在启动时出现新的 irk、则必须特意覆盖 SNV BLE_NVID_irk 区域。

    2) 2)否、由于您不使用隐私、因此 irk 实际上不会被使用。 (我不确定该规范是否明确禁止此行为。)

    3) 3) irk 由 RFPSRND 寄存器生成。 您可以看到您链接的文档(swru191) 、第25.10章、随机数生成。

    4) 4)在这里、我需要返回给您。

    5) 5)是、您可以手动为设备分配不同的辐条。

    -或者、由于您未使用隐私、您可以尝试更改配对响应数据包以不包括 irk。  

    - 您还应在开始测试之前手动删除 Win10中蓝牙设置菜单下的所有配对设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    你明白了吗?

    由于不活动、我将关闭此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    4)我仍然在跳过以获得答案4)、因为这似乎是主要问题、而且它仍然存在... 只要我们了解我们可以正确解决它的原因。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    我希望每个器件都有一个新的 irk。 您是否使用包含‘golden’unit 的 OSAL NV 镜像的镜像对他的设备进行编程,而该镜像先前已计算并存储了它的 irk? ( 如果在器件上重新编程 simpleBLEperipheral,则可以排除这种情况,然后使用 CC 调试器检查 irk 和 GAP DeviceInit 的相关 NV 读取返回值(如果 NV 值被读作所有 FF)。 GAP DevInit 应该为您提供“随机”irk。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前不是这样做的、而是通过连接图像来创建一个 SuperHex。 但在较旧的生产线中、这可能是这样的。 一定会再来的……

    感谢您的提示。 我仍然不确定、因为我们也有具有相同生产中不同密钥的器件。 那么、所有器件都应该受到影响、还是都不应该受到影响? 还有其他建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    请在您检查器件时告诉我。

    这可能是其他一些原因、例如错误的 Rand 启动或 ADC 启动、这可能导致返回随机种子的寄存器始终返回相同的值。