This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:可用于2个 UART 的项目(示例)+ BLE Stack +基于 CC2642R 的引导加载程序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/834372/cc2642r-project-example-ready-for-2-uarts-ble-stack-boot-loader-based-cc2642r

器件型号:CC2642R

大家好、

TI 是否为2个 UART + BLE Stack +引导加载程序准备了项目(示例)?

一个用于引导加载程序的 UART 和另一个用于日志的 UART。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我们没有针对该特定用例的任何示例应用、但在使其正常工作时不会出现任何问题。