This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F-Q1:Code Composer Studio 出现问题

Guru**** 2847970 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, LMT70A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/833329/ccs-cc2640r2f-q1-issue-with-the-code-composer-studio

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FLMT70A

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Code Composer Studio 中遇到了这个问题。 每当我在 CCS 中打开.scp 文件时、.scp 都会作为文本文档导入、并且不会在 Sensor Controller Studio (SCS)中打开。 我在本例中附加了屏幕截图。 如果有任何帮助、我们将不胜感激、因为这会延迟我的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Sensor Controller Studio 是单独的 IDE、因此我不确定您的期望是什么。 请参阅 SCS IDE 文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试将值从模拟温度传感器(LMT70A)获取到蓝牙模块(CC2640R2F)、然后该模块将广播的值传输到主处理器。 当我运行 simple_broadcaster 程序时、我在构建它时遇到了一个问题。 此外、它在我的 Project Explorer 文件夹中显示了一个交叉符号。 我已附加了相同的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但是、您是使用传感器控制器来连接传感器、还是使用 M3应用程序(即硬件驱动程序)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用传感器控制器与传感器连接。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请勿从 CCS 中打开.scp 文件。 您也可以打开 Sensor Controller Studio、然后打开 scp 文件。

    关于构建错误、您是否可以先构建片上 OAD 示例程序、并在修改之前使其正常工作。

    -kel