This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:HFP+A2DP 示例代码

Guru**** 2973570 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CSTBTBLESW, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/833468/cc2564c-hfp-a2dp-example-code

器件型号:CC2564C

我们是否有 适用于 HFP+A2DP 应用的 CC2564C 示例代码?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我们拥有用于 HFP 和 A2DP 实现的独立示例应用。 开发人员可以通过将配置文件级别 API 和回调添加到合并的应用程序中来合并这两个示例应用程序。  

    如需高级参考、您可以查看以下应用手册。  

    http://www.ti.com/lit/pdf/swra637

    本文档使用较旧的 SDK 和不同的配置文件。 但是、在一个应用中组合两个配置文件的高级概念也适用于 CC2564CMSP432BTBLESW 和 CC2564CSTBTBLESW。

    此致、

    Vihang