This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:我能否在 Linux 上的传感器标签上开发 BLE 应用

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC1350STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/833003/ccs-cc2650stk-can-i-develop-ble-apps-on-the-sensor-tag-on-linux

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC1350STKCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

文档 介绍了如何在 CC2650STK 上开发 BLE 应用以及其他内容。

第2.5章列出了 CC2650STK 传感器标签的示例应用。

但是、似乎 BLE 堆栈仅在 Windows 上可用。

我是否需要在 Windows 上使用 CCS 来开发 CC2650STK?

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于 Linux、我建议评估 CC13x2或 CC26x2、因为它们是 simplelink 生态系统的一部分。 此处为 Linux 安装程序:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaqim

    因此,如果我坚持使用 CC1350STK (因为我喜欢外形尺寸和所有内置传感器),我必须在 Windows 上使用 CCS?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    虽然 CC2650 SDK (包含大多数基于 STK 的代码)是传统的且仅在 Windows 上受支持、但 CC13x0 SDK 实际上具有 Linux 安装程序。 无论采用哪种方式、您都可能在不久的将来遇到类似的 CC13x2开发套件。 有关发展蓝图的更多信息、请联系 TI 销售人员。