This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC2564C:BT (BR/EDR) SIG 勘误表11838 - LMP 加密密钥最小大小变化

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/831349/faq-cc2564c-bt-br-edr-sig-errata-11838---lmp-encryption-key-minimum-size-change

器件型号:CC2564C
  • 如 蓝牙特别兴趣小组 (SIG)的公告中所述、勘误表11838建议对核心规范进行以下更改、以包含与各种加密密钥大小相关的更新:

–       用于 LMP_encryption_key_size_req PDU 的最小加密密钥大小应至少设置为7个八位位组

–       所有 BR/EDR 控制器都应实施读取加密密钥大小命令(0x1408)。

  • TI 已确定读取加密密钥大小命令无需更改、最小加密密钥大小要求的更改适用于支持 BR/EDR 的 TI 蓝牙控制器:

       –TI 双模蓝牙控制器:CC256x、CC256xB、CC2564C、WL12xx 和 WL18xx 器件

 

注意:实现 LE 传统配对和 LE 安全连接(LESC)的低功耗(LE)器 件的当前和现有蓝牙核心规范已经要求最小加密密钥长度为7个八位位组、因此不适用于蓝牙勘误表11838。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!

    -Katie