This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK 是否有 Linux 兼容的 BLE 堆栈

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, BLE-STACK, CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/831544/cc2650stk-is-there-a-linux-compatible-ble-stack-for-the-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACKCC2650UNIFLASH

CC2650STK 的产品页面链接到 WIN exe:ble_sdk_2_02_03_08_setup.exe

此器件是否有 适用于 Linux 的 BLE SDK?

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、用于 CC2650的 BLE-Stack 软件包不是 SimpleLink 生态系统的一部分、并且缺少对 Windows 以外的其他系统的平台支持。

    要获得更"面向未来"的路径(以及 Linux 支持)、我建议您考虑使用 CC2642。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joakim

    因此,当我运行 CC2650STK 的一些示例时,例如 uartecho_CC2650STK_TI,

    我假设我 将擦除出厂编程的 BLE 堆栈,并且在 Linux 上无法将其恢复?

    或者我是否遗漏了什么?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    嗯、我想我误解了你。 您所指的安装程序是软件包、其中包含在 sensortag 自身上运行的源代码。 对 sensortag 进行编程的工具是 CCS 或 IAR、但是如果您可以访问二进制文件、则可以使用 Linux 支持的 UniFlash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Joakim

    我认为我的问题不清楚、因为我仍在发现这些器件。 我使用 MSP432,从未听说过/或需要 UNITFlash,因此很明显,我 对 CC2650没有什么基本的了解...

    开始使用:本 文档 是否适用于 CC2650STK?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、该文档介绍了可以在 CC2650 (在 sensortag 上)上运行的软件框架/协议栈。