This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:适用于 Bluemix Free 的 IBM IOT 平台的云设置

Guru**** 2763005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/828436/cc2650stk-cloud-settings-for-the-ibm-iot-platform-for-bluemix-free

器件型号:CC2650STK

你(们)好

我想将 CC2650SDK SensorTag (和 CC1350SDK SensorTag)连接到 IBM BlueMixFree 帐户。

如何在云设置对话框中填充数据/凭据?

我在 Android 上使用 SensorTag v5.4.0 Build 47。

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、但我知道这些文档。 此外、它们还指过时的 SensorTag 应用。

    我尝试使用这些 说明 、但一旦我激活云上载(使用滑块按钮)、应用程序窗口就会关闭并返回

    主屏幕。 那么 SensorTag 将不再列出、我也必须重新启动 SensorTag。 只要我使用 IBM IoT Quickstart 默认值、就不会发生这种情况。

    还有另一个问题:云设置似乎在不同的设备之间共享、因此我无法为每个设备设置单独的 DeviceID。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已联系我们的 iOS 开发人员进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaqim

    谢谢,虽然我在 Android 上,但可能解决方案是类似的....

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是同一个开发人员:)有点软件忍者.. 不过、我仍在等待响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待回复。 但是、查看您的帖子、我对以下陈述感到好奇 :"只要我使用 IBM 物联网快速入门默认设置、就不会发生这种情况。"  

    我不确定开箱即用软件是否支持物联网快速启动之外的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaqim

    下面是一个屏幕截图:

    如您所见、该软件旨在支持物联网平台。 同时,我使用 Java MQTT 客户端检查了参数(凭据),因此我非常确定它们是否正确。

    我认为该应用程序有一个错误、因为一旦我激活云上载、它就会崩溃。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    "IBM IoT Quickstart 默认值"与您尝试执行的操作有何区别? 凭据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaqim

    物联网快速入门是 IBM 提供的一项无注册服务。 您只能通过 MQTT 验证您的器件是否可以向 IBM 云平台发送数据。 物联网平台需要注册和选择(可能是免费的)计划。 这使您可以添加数据库、构建 GUI (例如、使用红色节点)、并具有连续集成工具链以及许多其他选项。

    因此,要使用 TI SensorTag 执行任何有用的操作,这就是您需要的。 与物联网快速入门设置不同、您必须先提供凭据、然后才能使用物联网平台、如屏幕截图中所示。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    明白。 这似乎可以在 iOS 中正常工作、因此可能是 Android 错误、这也会解释它崩溃的原因。 您是否也能够在 iOS 设备上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaqim

    很抱歉,我没有 Apple 设备....

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这似乎是 Android 应用中的一个错误。 我提交了一个 TT、希望下一个 Android 应用程序版本能解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaqim

    感谢您的调查。 我将关闭此" TT "并等待下一个版本。

    此致

    Peter