This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:nRF52上的蓝牙堆栈

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/831181/cc2564modn-bluetooth-stack-on-nrf52

器件型号:CC2564MODN

您好!

我们正在开发一个包含 Nordic nRF52 (M4)(BLE 及其他功能)和 CC2564MODN (蓝牙 HFP)的系统。 TI 提供的堆栈可作为预编译库用于各种 TI MCU 和某些 STM32器件。 据我所知、没有预编译的库或源代码可用于编译 nRF52的堆栈? 对于我们而言、在 nRF52/CC2564MODN 组合上获得 HFP 支持的最简单方法是什么?

谢谢、此致、

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    我相信 STM32软件包是预编译的、支持 M4、M4F 和 M3架构、因此如果您使用其中一种架构、应该可以使用预编译。  如果没有、我们建议第三方满足移植需求:  

    此致、

    特拉维斯