This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/830227/cc2540-cc2540

器件型号:CC2540

您好!

我最近购买了一个 CC2540 BLE 模块。 但我正面临与之配对的问题。 如果我将3.3V 和 GND 连接到 BLE 模块、我的 Android 手机就能够检测到"HC-08"、但我无法将其与我的手机配对。 它显示"配对已有一段时间、然后显示"设备未连接"错误。 请帮助我解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在此 CC2540 BLE 模块上运行了什么软件? 我建议您使用监听器检查无线传输过程中发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、您将需要专用(智能手机)应用程序来利用 BLE 功能集、您将无法通过本机 Android 蓝牙设置进行配对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它对我来说是可行的。 我使用 BLE 扫描仪应用与蓝牙模块通信到手机。 但它未配对。  

    毫无疑问、我将使用蓝牙4.0。 这些低功耗蓝牙模块不需要与 Android 手机配对? 是否确定不需要配对?

    因为我在没有配对的情况下进行了通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharmila、

    正确、配对是可选的。

    实际上、蓝牙低耗能中的"配对"仅意味着对该特定连接进行"加密链接"。 如果您希望设备相互记住、则必须使用绑定选项进行配对。  

    您可以在用户指南中阅读有关此内容的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindh、

    如果配对对于蓝牙模块是可选的、那么我们如何将蓝牙模块与 Android 应用(如蓝牙终端)连接?  这些应用程序需要配对。 请让我有一些想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharmila、

    某些应用仍需要配对、作为使用案例安全性的一部分。 请将经典蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙视为完全不同的协议。 对于经典蓝牙、配对是创建连接的一部分。 在低功耗蓝牙中、配对是在连接后选择性地加密链路的过程。 有关该主题的更多详细信息、请参阅蓝牙核心规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindh、

    非常感谢您的澄清。

    您能不能建议我使用 Android 应用程序来解决蓝牙低功耗问题,因为这种应用程序最需要配对? BLE Scanner 之外的其他设备。