This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何使用 CC2564C?设置 A2DP 灌电流

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/830274/cc2564c-how-to-set-up-a2dp-sink-with-cc2564c

器件型号:CC2564C

您好!

我想用 bluez 设置 A2DP 灌电流。 我可以测试 与 CC2564C 的基本通信。 我不会在 google 上搜索任何有用的信息。   是否有关于 设置 A2DP 接收器的指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 开源论坛更好地支持 BlueZ 等开源堆栈。 我们可以帮助您使用 bluez 启动(即初始化 CC2564C 控制器)。 但是、BlueZ 的 A2DP 用例等高级堆栈实现不是特定于 TI 控制器的、并且可以通过开源社区获得更好的支持。

    在 CLI 中使用 Linux hciattach 的示例(用于连接到 CC2564C 的 nSHUTD 的 GPIO 3和连接到 HCI UART 的主机 ttyS1)
    
    root@AM335x-EVM:~# echo 3 >/sys/class/gpio/export
    root@AM335x-EVM:~# echo out >/sys/class/gpio/gpio3/direction
    root@AM335x-EVM:~# echo 0 >/sys/class/gpio/gpio3/value
    root@AM335x-EVM:~# echo 1 >/sys/class/gpio/gpio3/value
    root@AM335x-EVM:~# hciattach /dev/ttyS1德州
    仪器(TI)的芯片!
    固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_6.12.26.bts
    加载了 BTS 脚本版本1
    Texas:将波特率更改为3000000,将流控制更改为1
    器件设置完成
    

    或者、您可以查看 TI 适用于 Linux 的双模蓝牙堆栈、其中包括使用 TI 堆栈(而非 BlueZ)实现 A2DP (灌电流和拉电流)的示例。

    http://www.ti.com/tool/TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON

    适用于 Linux 的 TI 双模 BT 堆栈入门指南: http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Getting_Started_Guide

    此致、

    Vihang