This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:适用于 CC2650MODA 的 QDID 82185 BLE-Stack 2.2.x-3.x

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/827838/cc2650moda-qdid-82185-ble-stack-2-2-x-3-x-for-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2640R2FBLE-STACK

您好、TI 团队、

 

我的客户正在使用 CC2650MODA + BLE 堆栈 v2.2.2并通过 BQC 进行蓝牙认证。

他们在下面找到了有关 QDID 82185的 e2e 帖子、

CC2640R2F:蓝牙认证:QDID 82185过期

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/788568

QDID 82185需要 BQC 更新。

 

我在下面找到了有关蓝牙 SIG 认证更新的其他文章、

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/803568/2973072#2973072

我的客户是否需要 BLE 堆栈更新? 如果是、BLE 堆栈何时会更新?

请告诉我、您是否已更新此 QDID?

 

此致、

 

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuhiko、

    您的客户必须迁移到新的 BLE-Stack v2.2.3并使用该 SDK 的 QDID。 所有测试均已通过、我们正在等待发布到网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、您好!

    感谢您的快速重播。

     

    请告诉我、新 BLE-Stack v2.2.3发布到 Web 的计划如何?

    QDID 是相同的82185还是新的 QDID 号码?

     

    此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、QDID 是全新的(参考文献135680)、预计在未来几周内发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、您好!

     

    感谢您的重播。

     

    我已将您的评论转发给我的客户。

     

    谢谢、此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、您好!

     

    我想了解新的 QDID 时间表、并将其转发给我的客户。

    何时列出新的 QDID 启动 Studio? 请告诉我。

     

    此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BLE-Stack v2.2.3现已在 www.ti.com/blestack 上推出 

    相应的 QDID 可从 此处获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、您好!

     

    对我的客户来说是个好消息!

    非常感谢您的建议。

     

    谢谢、此致、

     

    Y M