This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:TI CC2564与 IMx6连接

Guru**** 2813805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/827466/cc2564moda-ti-cc2564-interfaced-with-imx6

器件型号:CC2564MODA

您好、先生、

我使用的是 cc2564moda 模块、通过连接 imx6处理器进行设计。  

我使用了 IMX 的 uart5并想测试 BT 模块。

让我知道在 imx6上测试 BT 模块的过程

Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、

    您在 imx6主机上使用的是哪种蓝牙堆栈? 由于这是一种定制设计、我建议 在 UART 之前验证电路板上 CC2564MODA 的蓝牙上电序列(数据表的第4.7.1.2节电源定序)。

    此致、

    Vihang