This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:EN 62479:2010测试报告。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/827761/cc2650moda-en-62479-2010-test-report

器件型号:CC2650MODA

大家好、SimpleLink 团队、

适用于 CC2650MODA。 在我们的文档中(“EU Declaration of Conformity (DOC)”)。  www.ti.com/lit/sszq080 ),我们参考“EN 62479:2010”。  我们的测试报告是否与此(EN 62479:2010)标准相关、可向客户提供?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    这些报告被分类。 通常我们不会与第三方分享。

    有关详细信息、请联系 Dag Grini。

    谢谢、

    PM