This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564BYFV 需要数据表和支持的晶振频率问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/827005/cc2564-cc2564byfv-need-datasheet-and-the-supported-crystal-frequencies-question

器件型号:CC2564

降级器、

我们在  旧设计中使用定制器件 CC2564BYFV,现在我们要清除 IC 的引脚定义、因此需要获取 CC2564BYFV 数据表、Pls 支持。

我们可以在 TI 网站上看到 CC2564发布的数据表、不包括 CC2564BYFV。 数据表显示 支持的晶振频率为26MHz 和38.4MHZ,是否可以支持其他频率?12~60MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们仅支持数据表中列出的 XTALS。 分别为26MHz 和38.4MHz。 如果您需要数据表。 请使用以下链接请求此信息: http://www.ti.com/tool/CC256X-CERTIFICATION 当您访问此页面时、您可以使用资源链接并请求所需信息。 这是我们的认证链接、但将是获取此数据表信息的最佳场所。

    谢谢、

    Riz