This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK 和 CC1350

Guru**** 2461330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/826789/cc2650stk-cc2650stk-and-cc1350

器件型号:CC2650STK

你(们)好

是否有关于如何将传感器数据上传到 TI 云服务的说明?

我在 Android 上使用 SensorTag 应用。 我正在查看"CloudView"单元格、在单击"Advanced"按钮后、

我想知道我必须在这里输入什么信息/凭据。

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请参阅云提供商、例如 IBM:  

    https://developer.ibm.com/recipes/tutorials/connect-a-cc2650-sensortag-to-the-iot-foundations-quickstart/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaqim

    谢谢、但我更喜欢使用 TI 云服务、因为我在 TI 已有帐户。 您是否了解有关如何将 TI 云服务与传感器标签 SDK 配合使用的指南?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是“TI 云服务”? SensorTag 应用程序默认使用 IBM QuickStart 来演示云报告、因此 Joaqim 建议您参阅 IBL QuickStart 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说

    这是许多其他 TI 开箱即用演示中使用的服务、我希望它也可用于 SensorTag。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TI 云工具不支持 SensorTag 的任何服务。 SensorTag 应用中的云工具的目的是将其连接到第三方、例如 MS Azure、AWS、IBM Cloud 或 Google Cloud 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是要在 CCS 云中构建 CC2650STK 示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Joakim、明白了

    非常感谢你的帮助。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不是、我打算将数据上传到 TI 云、然后使用云 GUI Composer 构建我自己的仪表板。

    MSP432系列中有多个演示示例、展示了如何完成此操作(它是基于 JSON 的协议)

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想 Joaqim 已经给你回复了。