This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:A2DP 数据格式和解码时序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/846755/cc2564moda-a2dp-data-format-and-decoding-timing

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564CC3200AUDBOOST

您好!

我的客户正在使用以下硬件+软件实施 A2DP。
硬件: DK-TM4C129X + CC2564MODA
软件: www.ti.com/.../CC256XM4BTBLESW

客户更改了 A2DP 演示、以便使用单个 SSI (SPI 主模式)发送数据。
(LRCLK 由板载电路从 BCLK 生成)
客户发现 SSI 突然停止发送数据并立即对其进行调试。
似乎 CPU 停止向 SSI TX FIFO 写入新数据、并导致 SSI 停止。

客户检查了数据解码时序、发现接收到的音频数据不足。
系统需要向外部 DAC 发送48kHz L 通道和 R 通道数据、但 Tiva 似乎可以从 CC2564接收较少的数据。
请参阅随附的波形。
e2e.ti.com/.../A2DP-SSI-stop.xlsx
我的理解是否正确? 无法发送48kHz 立体声数据?
是否有任何方法可以提高数据接收速度?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    Tiva 和您的外部 DAC 之间的 I2S 捕捉吗?

    您使用的是辅助 A2DP 还是非辅助 A2DP?  

    借助无辅助 A2DP、Tiva 将需要对音频流进行解码、而不是依赖 CC2564的硬件。 根据您在系统上运行的其他任务、这可能会导致瓶颈、导致音频不会实时解码、从而导致 SSI 接口无法及时获取数据。 如果您使用的是 RTOS、我建议检查正在运行的线程、以确保解码任务的优先级正确。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    [引用用户="Michael Reymond "]

    Tiva 和您的外部 DAC 之间的 I2S 捕捉吗?

    [/报价]

    是的。 I2S 捕获位于 Tiva 和外部 DAC 之间。


    [引用用户="Michael Reymond "]

    您使用的是辅助 A2DP 还是非辅助 A2DP?  

    [/报价]

    使用无辅助 A2DP。

    [引用用户="Michael Reymond "]

    借助无辅助 A2DP、Tiva 将需要对音频流进行解码、而不是依赖 CC2564的硬件。 根据您在系统上运行的其他任务、这可能会导致瓶颈、导致音频不会实时解码、从而导致 SSI 接口无法及时获取数据。 如果您使用的是 RTOS、我建议检查正在运行的线程、以确保解码任务的优先级正确。

    [/报价]

    代码是非 RTOS 版本。
    在代码中、除了以下任务之外、没有其他任务正在运行:
    - PlaybackThread()=>从 CC2564接收新的音频数据时调用
    - SoundIntHandler()=>被调用以向 SSI 发送新数据
    - TimerIntHandler()=>计时器节拍
    - ConsoleIntHandler()=> PC 之间的 UART (在音频回放期间不使用)
    - Tiva 和 CC2564之间的 Hcitr_UARTIntHandler ()=> UART

    在从 CC2564接收新的音频数据之前、Tiva 似乎不执行任何操作。
    (ProcessAudioData 完成后、即调用 PlaybackThread)
    因此、我认为其他任务不会阻止音频。 仅来自 CC2564的音频数据接收时序似乎太慢。

    音频数据参数如下(根据控制台输出):
    缓冲器上限:4608
    缓冲器下限:3072
    帧长度    :119
    位池        :53.
    比特率        :327993
    缓冲器长度  :128
    帧/GAVD    :16.

    我认为所有 A2DP SNK 都应该支持这一点。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    感谢您提供信息。 我将使用 DK-TM4C129X + CC2564MODA 并查看是否可以重现相同的结果。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否有可连接到 Tiva 的外部 DAC?
    否则、您无法按原样运行 A2DP 演示。
    在这种情况下、请在 A2DP 演示中替换以下两个源、以便绕过所有 DAC 和 SSI 相关代码。
    (不播放音乐、代码只会重复接收数据并对其解码。)
    e2e.ti.com/.../4073.dac.c

    e2e.ti.com/.../2335.sound_5F00_ssi.c
    您仍然可以看到以下线程/事件之间的时序、并看到 ProcessAudioData 速度不够快。
    - sbc_decode()
    - ProcessAioData()
    -等等

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以前的 Excel 中有一个错误信息。
    由于传入的音频数据是44.1kHz 立体声、因此 I2S 格式也配置为44.1kHz (而非48kHz)。
    很抱歉、这可能会导致您一侧混淆。
    请在下面找到经过更正的更新的 Excel。
    e2e.ti.com/.../A2DP-SSI-stop_5F00_Oct17.xlsx

    基本问题是相同的。
    对于44.1kHz 音频回放,ProcessAudioData()需要~23msec 间隔,但它不需要。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    感谢您提供 dac.c 和 sound_ssi.c 我没有 Tiva Bluetopia SDK 支持的确切编解码器、因此我需要修改它以使用用于 MSP432 Bluetopia SDK 的 CC3200AUDBOOST。

    所以、我在灌电流模式下运行代码并连接了我的手机、到目前为止、很难判断我是否遇到了您所看到的相同问题。 虽然我已经实现了您在采集中看起来具有的 LED 切换、但我无法轻松判断 I2S 是否已停止。 您使用什么编解码器来接收 I2S 音频?

    此外、您的客户不能使用 A3DP 的原因是否有? 假设瓶颈在 playbackThread()中,使用 A3DP 将消除由于音频解码速度不够快而导致 I2S 音频停顿的可能性。


    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    [引用用户="Michael Reymond "]

    所以、我在灌电流模式下运行代码并连接了我的手机、到目前为止、很难判断我是否遇到了您所看到的相同问题。 虽然我已经实现了您在采集中看起来具有的 LED 切换、但我无法轻松判断 I2S 是否已停止。 您使用什么编解码器来接收 I2S 音频?

    [/报价]

    您能否使用示波器监控 I2S 信号?
    如果问题发生、BCLK 将停止、以便轻松检测到。
    或者,您可以像客户一样在 ProcessAudioData()的开头切换 GPIO。
    理想情况下、对于44.1kHz 立体声、GPIO 脉冲应~21ms。

    我将通过单独的电子邮件发送客户使用的编解码器

    [引用用户="Michael Reymond "]

    此外、您的客户不能使用 A3DP 的原因是否有? 假设瓶颈在 playbackThread()中,使用 A3DP 将消除由于音频解码速度不够快而导致 I2S 音频停顿的可能性。

    [/报价]


    辅助模式和 BLE 使用 CC2564B 内的相同硬件资源。
    客户希望在播放音乐时使用 BLE (SPPLE)、因此无法使用 A3DP。 A2DP 只是一个选项。




    我不认为 playbackThread()是瓶颈,因为一旦收到新数据,该线程就会运行,并且数据解码在收到下一个数据之前完成。
    问题是、数据不会定期以~21ms 的间隔出现。
    在下面的波形中、以超过27ms 的间隔为例、它持续4次。 则会导致解码数据短缺。



    我发现 AudioDecoder.c 中有采样率调整机制、但它似乎提高了播放速度。
    是否可以根据缓冲区内的解码数据降低回放速度?

    /*检查 SBC 缓冲器的状态以查看我们是否需要调整*/
    /*播放速度。 *
    if ((!PlaybackContext.SampleRateAdjustment)&&(PlaybackContext.SBCULD >= PlaybackContext.BufferHighLimit))
    {
    /*我们有太多样本,因此我们将增加播放*/
    /*释放存储的速度。 *
    PlaybackContext.SampleRateAdjustment = SAMPLE_RATE_ADJUST_VALUE;
    
    display((("up %d %d\r\n",(unsigned long) PlaybackContext .CurrentSampleRate,PlaybackContext .SBCUsed);
    }
    
    if ((PlaybackContext.SampleRateAdjustment)&&(PlaybackContext.SBCULed <= PlaybackContext.BufferLowLimit))
    {
    /*我们有太多样本,因此我们将增加播放*/
    /*降低存储的速度。 *
    PlaybackContext.SampleRateAdjustment = 0;
    
    显示(("down %d %d\r\n"、(unsigned long) PlaybackContext .CurrentSampleRate、PlaybackContext .SBCUsed);
    } 



    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    感谢您对不使用 A3DP 的原因的解释以及您看到的 I2S 行为的注意事项。

    我还有几个问题:

    1. 您是否使用 SDK 中的 A2DPDemo 而不进行除 SSI 主站更改以外的修改? 或者、您是否也在 A2DP 代码的同时运行 SPPLE 代码?
    2. 您能否提供所做的 SSI 代码更改? 虽然我没有客户使用的确切编解码器、但我将能够复制您的 SSI 更改并在我的逻辑分析仪上查看 I2S 输出。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1:
    客户仅使用 A2DP 演示、修改最少;
    -将单个 SSI 配置为主 SSI
    -使用他们的编解码器
    目前没有 SPPLE 演示正在运行。

    2:
    我将获取代码并将其脱机发送。

    BTW、当您将编解码器与 A2DP 演示配合使用时、音频数据的接收间隔恰好为21毫秒?
    (即 ProcessAudioData()在21ms 内调用一次)

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我对客户项目进行了一些其他测试、并更新了 Excel 工作表。
    请参阅下面的其他工作表。
    -位池更改
    - HCI UART
    - ListLock 检查
    (ProcessAudioData 产品说明书未更改)
    e2e.ti.com/.../A2DP-SSI-stop_5F00_Oct31.xlsx
    到目前为止、无法成功避免 BCLK 停止问题。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    我现在可以重复您的问题、并将通过您在之前的帖子中提供的备注继续对此进行调查。 我感谢您的耐心、希望能够快速解决这一问题、因为我可以观察到相同的 I2S 行为。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    正如我在电子邮件中提到的、我能够重复客户看到的问题。 但是、调试这一过程花费的时间比预期的要长。 尽管如此、我希望尽快解决这一问题、尤其是考虑到您和您的客户在提供调试数据方面持续付出的努力、我感谢您在这个问题上的耐心等待。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    正如我在最近的电子邮件中提到的、我仍在调查此问题、并有一些可能的方法、例如使用 Tiva I2S 总线以及编译器优化。 我会随时向您介绍我的最新进展、感谢您的耐心。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    我仍然在研究这个问题。 从我上次发布以来、我现在没有更新。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro、

    本周、我将查看并在收到更新后尽快返回给您。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro、

    如上所述、我将通过电子邮件对此进行跟进。 我将关闭此主题、但在找到解决方案后将发布该解决方案。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案:

    问题的根本原因是 Tiva C SSI 外设无法为44.1kHz 立体声信号发出精确的 BLCK。 深入了解 SSI Driverlib,您将看到 SSInClk 的公式为:

     

    SSInClk = SYSCLK /(CPSDVSR *(1 + SCR)

     

    然后、当您计算16位44.1kHz 立体声信号的可能 BCLK 值时、结果如下所示:

    理想频率= 1411200Hz

    SSinClk (BCLK)

    SYSCLK

    CPsdvsr

    SCR

    1428571.429

    120000000

    2.

    41.

    1395348.837

    120000000

    2.

    42.

    正确的时钟源应为1411200Hz。 您可以看到、SSI 外设没有完成此操作的粒度、因此它获得了它可以达到的最接近 BLCK 的值、即1.42MHz (SCR = 41)。 该速率快于正确的频率、因此 Tiva 器件以比接收采样速率更快的速率发送采样(下溢条件)。 如果您要将目标位速率更改为第二个(SCR=42)、则会消除下溢事件、但现在您将得到由丢弃的数据包消息表示的溢出事件。

     

    为了使这种情况更加复杂、您需要将16位数据的填充位16位、从而使采集的采样率加倍。 这使得问题变得更糟、因为有效的频率增量现在是原来的两倍。

     

    理想频率= 282400Hz

    SSinClk (BCLK)

    SYSCLK

    CPsdvsr

    SCR

    2857142.857

    120000000

    2.

    20.

    2727272.727

    120000000

    2.

    21.

     

    解决此问题的一种方法是在这两个值之间移动设置的采样频率、以便平均频率等于您的目标采样频率。 其公式如下所示:

     

    (x * Freq1)+(Y * Freq2)/(X+Y)=采样频率

     

    我为您的用例计算的数字为 X = 500,Y = 183。 您可以使用这些数字来查看效果。 X 和 Y 的值越低、转换速度越快、但粒度越低。 我添加的代码是音频 I2S IRQ 中的代码。

    这是针对硬件限制的权变措施、因此结果可能会有所不同。

    此致、
    Vince