This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2540:项目 CC2540

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/852410/ccs-cc2540-project-cc2540

器件型号:CC2540

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 CC2540 USB 软件狗并尝试编辑 SimpleBLEperipheral 中的代码以与 UART 通信、但我仍在努力。  

我该怎么办??   

感谢您的帮助!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、  

    您能否提供有关您的问题的更多详细信息?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、  

    我关注项目 HostTest、因为我看到这个项目与计算机进行 UART 通信。 然后、我复制了 HostTest 中的 UART 以替换 到 SimpleBLEperipheral 中的一部分 UART、但这仍然是一个问题  

    致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"_hal_UART_USB.c" C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.5.0.16\Components\hal\target\CC2540EB\hal_UART.c 82

    我认为这是源代码中缺少文件_hal_UART_USB.c。  我现在该怎么办?  

    非常感谢!!  

    Do Hoang Long  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、

    您是否将任何文件复制到新项目或仅复制代码?

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、  

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您的问题尚未解决、请单击"这未解决我的问题"按钮、并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    谢谢、  
    ELIN