This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541EM-RD:CC2541F256RHAR

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/849235/cc2541em-rd-cc2541f256rhar

器件型号:CC2541EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2541

大家好、

我正在设计 CC2541和 AN043 PCB 天线。  我是第一次进行蓝牙设计。

我使用了 EM 参考设计和 AN043作为参考设计。  我使用 TXLINE 2003进行50欧姆阻抗计算。  我共享50欧姆阻抗的布局和计算结果。

因为成本和小型电路板对于 AN043很重要、我进行了2层电路板设计。  我将所有引脚设置为引脚排列。  

您对布局的评论对我来说非常重要。 如果缺失或错误、我将进行纠正并发送给生产人员。

最后一个问题、 如何使用除 cc 调试器之外的引脚访问芯片? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能完全确定您要问什么。

    -根据屏幕截图、您无法查看是否已按照 http://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf 中给出的测量结果进行了操作

    "最后一个问题、 除了 cc 调试器、我如何使用引脚分配来访问芯片":您能在某些人的回答下这个问题吗、不确定我是否理解您的要求。 是否要使用 与 CCDebugger 不同的调试器调试/刷写芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为天线尺寸不会有问题、因为我绘制的长度与 AN043完全相同。

    我是否计算了50欧姆阻抗、屏幕上显示了长度、这是否合适? 我错过了什么吗?

    当我们说不同的调试器时;我使用 FTDI 转换器调试为 HM-10 (cc2541)。 (通过所需的引脚进行访问。) 如果我想为我设计的电路板执行此操作、可以吗?

    否则、我应该获取 CC 调试器吗?

    如果我们看一下一般原理图和布局、是否需要更正和添加任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -布线相当短,这意味着它不会像传输线路那样工作。 您使用的宽度是正常的。  

    -我不熟悉使用 FTDI 调试此器件、但只要用户指南中"调试接口"所述的协议是可能的。 如果您想使用 TI 的软件工具来调试/刷写器件、那么使用 CCDebugger 最安全。  

    如果 C6是去耦电容器、则必须查看到芯片接地的接地返回路径、因为它看起来像是布线块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - 您是否建议我延长迹线的使用时间?

    -以防万一、我将得到一个 CC 调试器。

    -是的,C6电容器是去耦电容器, 我不清楚你说了什么,你能帮我做什么吗? 我已将接地连接到底层、您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦:有关  更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra640c.pdf 中的4.4。

    跟踪:不存在、不再具有跟踪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我对其他我应该知道 CC2541F256RHAR 详细信息的内容感到好奇。 此模块是否可以在不使用任何微控制器的情况下通过数字引脚激活 MOSFET? 例如:

    如果没有任何连接、蓝牙应处于睡眠模式。 连接后、该模块将使数字引脚激活至有源 MOSFET。

    请告诉我这种情况吗?

    此致、

    M. Eyup Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyup、

    是的、您可以唤醒器件并在 BLE 未主动发送或接收信号时使用它来驱动引脚。